复制配置信息至“Runtime(目标)”选项卡

使用
通信设置
编辑器的
设计
选项卡将当前设计(本地)拓扑和所有快捷方式 Runtime 连接配置复制到“Runtime(目标)”选项卡。
重要提示:
从设计复制到 Runtime
功能仅在 Runtime(目标)网络配置处于空缺或完全过时的状态下适用。此功能将“Runtime(目标)”选项卡替换为一份“设计(本地)”选项卡配置并覆盖应用程序中每个快捷方式的 Runtime 配置。
要复制配置信息至“Runtime(目标)”选项卡,请执行以下操作:
  1. 导航至“通信设置”编辑器。
  2. 单击“设计”选项卡。
  3. 单击
    从设计复制到 Runtime
    。
    此操作会将当前 Runtime(目标)拓扑替换为当前设计(本地)拓扑的准确副本,并将所有快捷方式 Runtime 连接配置替换为快捷方式设计连接配置。
复制配置之后,在创建运行时文件 (.mer) 之前,验证
运行时 (目标)
选项卡中的配置数据对于项目将部署到的网络是否正确。用户可能需要更改与配置中快捷方式引用的设备关联的节点地址属性。可能还要检查从
设计(本地)选项卡
复制的驱动程序属性,确保节点地址属性不会与目标网络上分配的另一个节点地址冲突。
请注意,用户可以使用
FactoryTalk View Studio
编辑配置,然后创建运行时文件,或者使用位于终端的编辑器在运行时文件中作出任何所需的更改。但是,最佳做法是在生成 Runtime 应用程序之前正确配置 Runtime 连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal