配置 ControlNet I/O

使用此步骤配置 ControlNet I/O。所需步骤的概述如下。
前提
  • 在使用
    FactoryTalk Linx
    配置或定义 ControlNet 扫描器中的 I/O 之前,使用
    Rockwell Software
    扫描列表配置工具
    插入连接并将扫描列表应用到网络。
    小贴士:
    当您在用户界面上选择虚拟背板时,
    FactoryTalk Linx
    可能无法自动发现其中的设备。如果您在另一个软件包(如
    SoftLogix
    Chassis Monitor 或
    RSLinx Classic
    )中添加了设备,则很可能会发生此情况。
    如果您确信虚拟背板中存在的设备没有显示在
    FactoryTalk Linx
    用户界面上,可以右键单击虚拟背板,然后单击
    开始浏览
    或
    显示所有设备
    以查看这些设备。请注意,如果设备未显示,已保存的配置数据并不会丢失。
要配置 ControlNet I/O 扫描器
  1. 添加 ControlNet 扫描器
  2. 添加地址块
  3. 添加连接
  4. 添加别名
I/O 配置完成后,配置引用 ControlNet I/O 扫描器的设备快捷方式。浏览由此
FactoryTalk Linx
服务器提供的标签时,配置的别名将会显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal