“通信设置”编辑器,“主”选项卡(本地应用程序)

如何访问“通信设置”编辑器?
在
FactoryTalk Linx
数据服务器下的
浏览器
中,双击
通信设置
。
在本地应用程序中,
通信设置
编辑器包含
主
选项卡、
设备快捷方式
区域、
快捷方式属性
表以及
状态消息
区域。
主
选项卡用于:
  • 显示本地计算机中的通信配置以及与此计算机的主
    FactoryTalk Linx
    数据服务器关联的属性
  • 添加或删除与“主”选项卡上的通信拓扑相关联的快捷方式。
  • 配置选定快捷方式的附加属性(例如脱机标签文件)或启用
    FactoryTalk Alarms and Events
    支持
    重要提示:
    在运行时修改此数据可能会导致意外结果。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal