本地 FactoryTalk 应用程序

本地
FactoryTalk
应用程序适用于不与其他进程或系统交互的自包含过程。这些应用程序保存在
FactoryTalk
Local Directory 中,只能在其所在的本地计算机上访问。如果该计算机连接到网络,并且网络应用程序安装在同一台计算机上,本地应用程序仍然独立运行,不会共享其数据或任何工程元素。
在
FactoryTalk Linx
中使用
通信设置
编辑器设置主服务器。使用
通信设置
编辑器上的
主
选项卡配置快捷方式。每个快捷方式仅可以与生产控制系统中的设备建立一个主连接。此类设备通常为控制器或 I/O 扫描器,且必须能够向应用程序提供数据。
要在控制器处于脱机状态时浏览标签,可将某个快捷方式与包含标签数据的
ControlLogix
工程文件 (.acd) 相关联。
如果要求应用程序对所连接控制器中的报警和事件做出响应,请在快捷方式中针对该控制器使用
FactoryTalk
Alarms and Events。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal