添加 FactoryTalk Linx 数据服务器(本地)

按照此步骤为应用程序添加
FactoryTalk Linx
数据服务器。
要添加
FactoryTalk Linx
服务器
  1. 在
    浏览器
    窗口中,将光标放置在要向其添加
    FactoryTalk Linx
    服务器的区域或应用程序中。
  2. 右键单击该区域或应用程序图标,选择
    添加新服务器 > Rockwell Automation 设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )
    。
  3. 在
    FactoryTalk Linx
    服务器属性
    选项卡中,设置服务器属性。
  4. 单击
    确定
    保存更改。
  5. 要修改
    FactoryTalk Linx
    服务器的属性,右键单击
    FactoryTalk Linx
    服务器图标,然后选择
    属性
    。
  6. 在
    FactoryTalk Linx
    服务器属性
    选项卡中,根据需要更改信息,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    不能为本地或
    FactoryTalk View ME
    应用程序设置冗余
    FactoryTalk Linx
    服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal