使用 FactoryTalk Alarms and Events

以下概述用于完成支持
FactoryTalk Alarms and Events
所需的步骤。
前提
在设置
FactoryTalk Linx
以支持
FactoryTalk Alarms and Events
之前,请确保:
要设置
FactoryTalk Linx
服务器以支持
FactoryTalk Alarms and Events
  1. 添加
    FactoryTalk Linx
    服务器并将其配置为使用来自
    Logix 5000
    控制器的报警和事件数据。请参见配置
    FactoryTalk Linx
    服务器以支持
    FactoryTalk Alarms and Events
    。
  2. 指定是否要缓冲报警,以及在
    FactoryTalk Linx
    与
    Logix 5000
    控制器失去通信时缓冲报警的时长。
    小贴士:
    如果
    FactoryTalk Linx
    与网络
    FactoryTalk View SE
    应用程序配合使用,则还可以配置冗余报警和事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal