自动诊断事件汇总配置

自动诊断事件汇总属性
对话框包含多个选项卡,用于在运行时配置自动诊断事件汇总对象的外观和操作:
  • 常规
    使用
    常规
    选项卡更改信息显示方式以及操作员与信息交互的方式。
  • 列
    使用
    列
    选项卡更改显示的列并配置其外观。
  • 状态栏
    使用
    状态栏
    选项卡选择在状态栏中显示的条目以及更改其工具提示。
  • 工具栏
    使用
    工具栏
    选项卡更改工具栏上显示的按钮。
  • 排序
    使用
    排序
    选项卡对显示在不同字段内容中的数据进行排序。
  • 订阅
    使用
    订阅
    选项卡订阅符合定义标准的事件。
  • 显示筛选器
    使用
    显示
    筛选器
    选项卡根据定义的标准限制显示的数据。
  • 行为
    使用
    行为
    选项卡控制操作员在运行时与自动诊断事件汇总的交互行为。
  • 状态
    使用
    状态
    选项卡为每个事件状态配置不同的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal