自动诊断事件汇总属性 -“工具栏”选项卡

如何打开“自动诊断事件汇总属性”对话框 -“工具栏”选项卡?
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,将“自动诊断事件汇总”对象添加到画面中。
  2. 右键单击自动诊断事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    工具栏
    选项卡。
使用
自动诊断事件汇总属性
对话框中的
工具栏
选项卡更改运行时在自动诊断汇总的工具栏中显示的按钮。为节省自动诊断事件汇总的空间,只添加操作员常用的工具栏按钮。
下表描述了
工具栏
选项卡中的设置。
设置
描述
添加和移除工具栏上的按钮
操作员可通过自动诊断事件汇总顶部的工具栏按钮快速访问各种功能。根据需要添加或移除工具栏按钮。
更改按钮标题
要更改按钮的标题,请在列表中选择按钮名称。在
标题
框中,键入按钮的标题。
显示属性必须在设计时进行配置。如果按钮上标题不可见,请在
格式
列表中选择不同的按钮格式。
更改按钮工具提示
要更改按钮的工具提示,请在列表中选择按钮名称。在
工具提示
框中,键入按钮的工具提示。
可根据需要配置工具提示。显示属性必须在设计时进行配置。要显示工具提示,请选中
常规
选项卡上的
提示
复选框。
在工具栏按钮上显示图像或标题,或同时显示图像和标题
要更改工具栏中按钮的外观,请在列表中选择相应的按钮名称,然后选择要使用的格式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal