自动诊断事件汇总属性 -“行为”选项卡

如何打开“自动诊断事件汇总属性”对话框 -“行为”选项卡?
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,将“自动诊断事件汇总”对象添加到画面中。
  2. 右键单击自动诊断事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    行为
    选项卡。
使用
自动诊断事件汇总属性
对话框中的
行为
选项卡配置自动诊断汇总运行时的行为。
下表描述了
行为
选项卡中的设置。这些设置影响操作员在运行时与自动诊断事件汇总的交互行为。
设置
描述
允许调整列的大小
要在运行时调整自动诊断事件汇总中列的大小,请选中该复选框。要在运行时保持自动诊断事件汇总中列的预设宽度,请清除该复选框。
允许通过单击列标题进行排序
要允许操作员通过单击列标题对自动诊断事件汇总进行排序,请选中该复选框。要按设计时配置的排序顺序维持自动诊断事件汇总,请清除该复选框。
显示上下文菜单
要在操作员右键单击自动诊断事件汇总中的某个条目时显示上下文(快捷)菜单,请选中该复选框。如果在运行时工具栏不可见,则使用该功能。
要在操作员右键单击自动诊断事件汇总中的某个条目时隐藏上下文菜单,请清除该复选框。如果工具栏在运行时可见,或自动诊断事件汇总运行在小键盘终端上,可使用该功能。
行双击操作
选择双击自动诊断事件汇总中的某个条目时发生的操作:
  • 无操作
    ,操作员双击条目时无任何响应。
  • 抑制
    ,操作员双击事件时会抑制该事件。
允许调整“详细信息”窗格的高度
要在运行时调整“详细信息”窗格的高度,请选中此复选框。要防止操作员更改“详细信息”窗格的高度,请清除该复选框。
在对话框中显示操作员操作的错误
要提醒操作员操作引起的错误,请选中该复选框。例如,如果操作员单击
抑制
按钮但报警未被抑制,且选中了该复选框,则会在对话框中显示错误消息。
要只在 FactoryTalk Diagnostics 记录中显示因操作员误操作引起的错误,请清除该复选框。
显示正在等待诊断事件的消息
在运行时显示一条消息,指示控件正在等待设备诊断事件。
如果未选中此选项,则在等待设备诊断事件时,控件上将不显示任何消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal