自动诊断事件汇总属性 -“列”选项卡

如何打开“自动诊断事件汇总属性”对话框 -“列”选项卡?
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,将“自动诊断事件汇总”对象添加到画面中。
  2. 右键单击自动诊断事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    列
    选项卡。
使用
自动诊断事件汇总属性
对话框中的
列
选项卡更改自动诊断事件汇总中显示的列以及配置其外观。
下表描述了
列
选项卡中的设置。
设置
描述
在事件列表中添加和移除列
事件列表顶部的列表示自动诊断事件汇总中的一些数据字段。所有数据字段均显示在“详细信息”窗格中,但可以选择要在事件列表中显示的字段。
重定位列
要更改列在事件列表中的显示顺序,请在列表中单击列标题,然后单击
上移
或
下移
在列表中上移或下移列名称。
更改列标题文本
要更改列标题,在
标题文本
列表中选择列名称,然后在文本框中键入名称。
在
标题文本
文本框中键入的文本不会替换列清单中或
显示筛选器
中或
排序
选项卡中的原始列名称。
更改列宽
在列表中选择列名称,然后在
宽度
框中键入一个数字以更改事件列表中列的宽度。例如,如果希望列中的文本较长,则增加列的宽度,反之亦然。
更改列对齐方式
在列表中选择列名称,然后单击
对齐
框,选择希望信息在列中显示的对齐方式。
更改列中信息显示格式
在
格式
列表,选择列中信息的格式。
显示所有时间戳的秒数
单击并从列表中选择要在自动诊断事件汇总中显示的时间戳类型:
  • 显示所有时间戳的秒数
  • 显示所有时间戳的毫秒数
    ,事件可以非常快速地更改状态
  • 显示所有时间戳的微秒数
    ,事件可以非常快速地更改状态
时间戳属性必须在设计时进行配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal