创建订阅(诊断)

创建一个事件订阅以指定订阅设置。新建的订阅会代替包括所有区域的默认订阅。
创建订阅
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,打开包括自动诊断事件汇总对象的画面。
  2. 右键单击自动诊断事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  3. 在
    订阅
    选项卡的
    事件订阅
    列表下,单击
    添加
    。
  4. 为新订阅键入唯一名称。
  5. 在
    范围
    列表下,单击
    浏览
    以指定要订阅事件的范围。
    小贴士:
    默认范围为
    (任意范围)
    ,相当于在
    选择范围
    浏览器中选择顶级节点。
  6. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal