自动诊断事件汇总属性 -“状态”选项卡

如何打开“自动诊断事件汇总属性”对话框 -“状态”选项卡?
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,将“自动诊断事件汇总”对象添加到画面中。
  2. 右键单击自动诊断事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    状态
    选项卡。
使用
自动诊断事件汇总属性
对话框中的
状态
选项卡配置自动诊断事件汇总中显示的事件的运行时外观。
使用此选项卡选择各个事件状态的颜色,帮助操作员决定哪些事件需要立即关注。
选择颜色时,选择对比度好的颜色,如白底黑字。避免使用对比度差的组合,如黑底蓝字。
下表描述了
状态
选项卡中的设置。
设置
描述
文本
事件的消息文本的颜色。
背景
用于显示事件的消息文本的背景颜色。
选择一种容易引起注意的颜色,使之与文本形成良好的对比度,以便于识别。例如,对于希望操作员意识到紧急性的事件状态,选择红色作为其背景颜色。此设置不会影响事件列表的背景颜色。要选择整个事件列表的背景颜色,请使用
常规
选项卡,而非
状态
选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal