自动诊断事件汇总属性 -“订阅”选项卡

如何打开“自动诊断事件汇总属性”对话框 -“订阅”选项卡?
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,将“自动诊断事件汇总”对象添加到画面中。
  2. 右键单击自动诊断事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    订阅
    选项卡。
自动诊断事件汇总属性
对话框中的
订阅
选项卡用于订阅与特定条件匹配的事件。
如果没有创建事件订阅,“自动诊断事件汇总”会使用默认订阅,该订阅会显示
FactoryTalk
系统中发生的所有事件。
如果创建了事件订阅,“自动诊断事件汇总”中仅显示订阅的事件。
下表描述了
订阅
选项卡中的设置。
设置
描述
事件订阅
显示当前为自动诊断事件汇总配置的订阅。
添加
用于添加订阅。
移除
用于移除订阅,并停止根据订阅条件筛选事件。
重命名
用于为现有订阅提供新名称。所有事件订阅名称必须唯一。
范围
标识用于确定转发到“自动诊断事件汇总”的事件的范围。范围为预定义区域或事件组。
默认范围为
(任意范围)
,相当于在
选择范围
浏览器中选择顶级节点。
浏览
用于订阅位于给定范围内的事件。
移除
用于移除选定范围。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal