自动诊断事件汇总属性 -“状态栏”选项卡

如何打开“自动诊断事件汇总属性”对话框 -“状态栏”选项卡?
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    中,将“自动诊断事件汇总”对象添加到画面中。
  2. 右键单击自动诊断事件汇总对象,然后单击
    属性
    。
  3. 单击
    状态栏
    选项卡。
使用
自动诊断事件汇总属性
对话框中的
状态栏
选项卡选择在状态栏中显示的条目以及更改其工具提示。
要更改状态栏的外观,请单击
常规
选项卡。
下表描述了
状态栏
选项卡中的设置。
设置
描述
显示面板
列表中的每个条目表示在状态栏中显示的面板。要在状态栏包含该条目,请选择相应的复选框。
图标
此列中显示的图标为只读。
工具提示
保留默认工具提示,或为状态栏上的各条目键入不同的工具提示。
在运行时,“服务器状态”工具提示会显示
已连接
或
已断开
工具提示文本,或者同时显示两种文本,后跟冒号以及区域和服务器名称。例如,已连接: Line1Area:Packaging Server。工具提示必须在设计时进行配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal