配置报警和事件条

可以通过配置“报警和事件条属性”设置来自定义报警和事件条的外观。报警和事件条的每个区域都有一个“属性”选项卡,其中包含适用于该区域的设置。
使用这些设置,可以更改报警和事件条订阅的报警和事件服务器;添加、移除和格式化报警列表中的列和行;更改报警列表的排序顺序,以及更改报警和事件条中各条目的颜色、字体和按钮大小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal