“报警和事件条属性”-“常规”选项卡

如何打开“报警和事件条属性”对话框?
在设计时修改属性。要打开
报警和事件条属性
对话框:
  1. 打开 FactoryTalk View Studio。
  2. 将报警和事件条对象添加到画面中。
  3. 右键单击“报警和事件条”对象,然后单击
    属性
    。
要更改报警和事件条的外观,请在
报警和事件条属性
对话框的
常规
选项卡中配置设置。这些属性用于定义操作员与报警列表的交互方式、状态栏的行为以及指定用于显示报警和事件汇总的
FactoryTalk View
命令。
配置报警和事件条的外观时,请考虑以下准则:
  • 为文本和背景选择对比度好的颜色。
  • 报警和事件条对象的高度会根据
    报警列表
    中显示的字体大小和行数自动调整。
  • 状态栏中的按钮尺寸还确定状态栏中显示的文本的字体大小。对于触摸屏操作,请使用较大图标。
下表提供了有关
报警列表
设置的详细信息。
设置
描述
背景色
定义用作报警列表显示背景的颜色。
各个报警状态的背景颜色在
状态
选显卡中定义。
选定条目文本颜色
在报警列表中选择某个条目时显示的文本颜色。
选择与为选定报警配置的突出显示颜色对比反差大的颜色。
选定条目背景色
用于标识报警列表中的选定条目的背景突出显示颜色。
选择与报警列表的背景颜色和为选定报警配置的文本颜色对比反差大的颜色。
字体
报警列表行中文本的字体。
报警和事件条对象的高度会根据显示的字体大小和行数自动调整。
某些应用可能需要使用特定字体,或者用户可能想要在显示画面中使用特定字体。
行数
报警和事件条中显示的报警列表的行数。
图标样式
选择要显示的图标样式。
行双击操作
定义在双击报警和事件条报警列表中的某个条目时发生的操作。
  • 无操作
    ,操作员双击条目时无任何响应。
  • 确认
    ,操作员双击报警时会确认报警。操作员不能取消此操作。
  • 通过注释确认
    提示操作员在确认报警前先输入注释。
  • 如果操作员意外双击了报警,可单击
    注释
    对话框中的
    取消
    按钮以阻止确认报警。
  • 运行报警命令
    会运行与报警关联的
    FactoryTalk View
    命令。配置报警时指定与报警关联的命令。
  • 如果没有为所选报警配置
    FactoryTalk View
    命令,当操作员双击报警时不会发生任何操作。
  • 运行报警和事件汇总命令
    运行
    FactoryTalk View
    命令以打开包含报警和事件汇总对象的画面。
显示边框
要在报警和事件条中显示实线边框,请选中该复选框。要在报警和事件条中隐藏实线边框,请清除该复选框。
下表提供了有关其他设置的详细信息。
设置
描述
字体
定义状态栏中文本所用的字体。字体大小会根据按钮大小自动设置。
按钮大小
确定状态栏的高度(相对于整个报警和事件条对象的尺寸)。按钮尺寸还确定状态栏中显示的文本的字体大小。
对于触摸屏,建议使用较大的按钮尺寸。
显示工具提示
工具提示用于在运行时向操作员提供状态栏上各条目的更多详细信息。
不过,如果操作员熟悉显示屏,则可能会受到不必要的干扰。
隐藏栏
用于隐藏状态栏。
报警和事件汇总命令
用于指定打开包含报警和事件汇总对象的显示画面的命令。
包含一个
FactoryTalk View
命令,此命令用于打开在状态栏上包含报警和事件汇总对象的画面,以使操作员能够在运行时快速打开报警和事件汇总来获取更多详细信息。
在对话框中显示操作员操作的错误
用于控制运行时向操作员显示错误消息。
当操作员对显示画面执行操作时,如果其操作会导致发生错误,则可向操作员显示错误消息。
如果未选择此选项,则操作员操作导致的错误仅出现在
FactoryTalk
Diagnostics 日志文件中。
焦点丢失时保持选择
单击按钮后,将焦点保持在列表中选择的最后一个报警上。
重要
:如果要使用以下功能,请选中此复选框:
  • 图形画面中带有按钮的 AlarmEventBanner 对象模型,这些对象模型使用 AckSelected 或 MoveSelectionUp 方法等方式进行了配置。
  • 配置为针对报警和事件条对象上的任何选定报警运行的报警和事件命令。
显示正在等待警报和事件的消息
在运行时显示一条消息,指示控件正在等待报警和事件信息。
如果未选中此选项,则在等待报警和事件信息时,控件上将不显示任何消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal