为报警状态配置声音

报警声音可使报警和事件条中的某些优先级状态立即引起注意。可以为每个优先级设置报警声音、提示音速率和状态标签。默认提示音为 Windows 默认的提示音,可在
控制面板 > 声音和音频设备
中进行配置。
运行时,如果两个或两个以上报警状态有效,则只有优先级最高的报警状态才会发出声音。
要为报警状态配置声音
  1. 打开 FactoryTalk View Studio。
  2. 打开包含“报警和事件条”对象的画面。
  3. 右键单击“报警和事件条”对象,然后单击
    属性
    。
  4. 单击
    状态
    选项卡,然后单击
    配置声音
    。
  5. 在
    报警声音配置器
    对话框的
    声音
    选项卡中,使用下拉列表为各个优先级选择声响提示。
  6. 选择
    提示音速率
    (单位为秒)设置默认提示音重复的速率。同一提示音速率适用于所有报警的默认提示音。
    小贴士:
    请勿将持续时间超出提示音速率的声音文件用于 Windows 默认提示音,否则可能无法听到声音。例如,如果声音文件的持续时间为 2 秒,则请勿将提示音速率设置为少于 2 秒。
  7. 在
    状态标签
    选项卡中,单击
    浏览
    按钮为各个优先级选择状态标签。默认情况下,各个优先级的状态标签均为空。
  8. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal