“报警和事件条属性”-“列”选项卡

使用
报警和事件条属性
对话框中的
列
选项卡配置报警和事件条中显示的列及其外观。
下表介绍了该选项卡包含的设置。
设置
描述
显示列
确定报警和事件条报警列表中包含的列。
宽度列
定义列的宽度,单位为像素。如果显示中的信息超出定义的宽度,则会将信息截断为合适的大小。
对齐列
定义列内信息的对齐。
格式列
使用标准格式定义列中显示的信息类型。
  • 日期和时间
    格式由“控制面板”中的 Windows
    区域和语言
    设置确定。
  • 时间
    值可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于在下拉列表框中选择的时间戳类型。此下拉列表框位于
    列
    选项卡的底部。
  • 数字
    格式仅使用 Windows
    区域和语言
    设置(在“控制面板”中访问)中的十进制和负号表示。Windows
    区域和语言
    中的所有其他数字格式对数字的显示方式无影响,不能修改。
上移或下移
用于定义报警和事件条中列的顺序。列表中列名称垂直显示的顺序是相应的列在报警和事件条中水平显示的顺序。
显示所有时间戳的秒数
定义用于报告报警时间的时间戳。单击并从下拉列表框中选择要在报警和事件条中显示的时间戳类型:
显示所有时间戳的秒数
、
显示所有时间戳的毫秒数
和
显示所有时间戳的微秒数
。
为更精确地报告时间,或者希望报警能够非常快速地改变状态时,使用毫秒或微秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal