“报警和事件条属性”-“事件订阅”选项卡

如何打开“报警和事件条属性”对话框?
在设计时修改属性。要打开
报警和事件条属性
对话框:
  1. 打开 FactoryTalk View Studio。
  2. 将报警和事件条对象添加到画面中。
  3. 右键单击“报警和事件条”对象,然后单击
    属性
    。
要订阅与特定条件匹配的事件,可使用
报警和事件条属性
对话框中的
事件订阅
选项卡。
事件订阅
选项卡包含默认订阅,其中涵盖所有区域、优先级和事件源。创建了新的订阅后,就会移除默认订阅。创建事件订阅时,可以指定所需数量的条件。
多个订阅组合在一起。订阅条件使用逻辑 AND 运算符组合。例如,仅选中优先级“紧急”,输入
Packaging Line
的区域,然后输入
[BoxStuffer]*
事件源,将订阅来自 Packaging Line 区域且名称以 [BoxStuffer] 开头的紧急报警。
下表详细描述了
事件订阅
选项卡中的设置及其使用方法:
设置
描述
事件订阅列表
显示当前为“报警和事件条”配置的订阅。
添加
用于添加新订阅。
订阅名称
创建订阅时指定的订阅名称。
重命名
用于为现有订阅提供新名称。所有事件订阅名称必须唯一。
移除
用于移除订阅,并停止根据订阅条件筛选报警事件。
优先级
确定“报警和事件条”中显示的事件优先级。
紧急、高、中、低、事件
用于根据优先级筛选报警事件。
范围列表
标识用于确定转发到“报警和事件条”的事件的范围。
默认范围为
(任意范围)
,相当于在
选择范围
浏览器中选择顶级节点。
浏览
用于订阅位于给定范围内的事件。
事件源列表
用于选择使用“报警和事件条”监控报警的特定区域、服务器或组。
浏览
用于通过浏览列表确定要订阅的特定报警。
添加
用于通过提供报警名称确定要订阅的特定报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal