创建订阅(条)

创建新的事件订阅以指定订阅设置。新建的订阅会移除默认订阅,包括所有区域、优先级和事件源。
多个订阅组合在一起。订阅条件使用逻辑 AND 运算符组合。例如,仅选中
优先级:紧急
,输入
Packaging Line
区域,再输入
[BoxStuffer]*
事件源,可订阅来自 Packaging Line 区域且名称以 [BoxStuffer] 开头的紧急报警。
要创建新订阅
  1. 打开 FactoryTalk View Studio。
  2. 打开包含“报警和事件条”对象的画面。
  3. 右键单击“报警和事件条”对象,然后单击
    属性
    。
  4. 单击
    事件订阅
    选项卡。
  5. 在
    事件订阅
    列表下,单击
    添加
    。
  6. 为新订阅键入唯一名称。
  7. 基于
    范围
    配置订阅。
    1. 在
      范围
      列表下,保留默认范围或单击
      浏览
      。
    2. 在
      选择范围
      浏览器中,指定要订阅事件的范围。
    3. 单击
      确定
      。
    小贴士:
    默认范围为
    (任意范围)
    ,相当于在
    选择范围
    浏览器中选择顶级节点。
  8. 基于
    事件源
    配置订阅。
    1. 在
      事件源
      列表下,保留默认事件源或单击
      浏览
      。
    2. 在
      报警源浏览器
      中,从左侧列表中选择包含待监控报警的区域。
    3. 双击右侧列表中的报警,将其添加到
      选定报警源
      列表中。
    4. 单击
      确定
      。
    5. 在
      事件源
      列表下,单击
      添加
      ,然后键入区域名称。
      小贴士:
      如果订阅特定报警且已配置
      范围
      列表,则确认
      范围
      列表中包含的区域中含有这些报警。
    6. 按下
      Enter
      键。不能反复订阅同一报警。
      小贴士:
      要更改报警名称,可单击报警名称,单击
      编辑
      ,键入新的报警名称,然后按下
      Enter
      。如需移除报警,可单击报警名称,然后单击
      移除
      。
  9. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal