“报警和事件条属性”-“状态栏”选项卡

如何打开“报警和事件条属性”对话框?
在设计时修改属性。要打开
报警和事件条属性
对话框:
  1. 打开 FactoryTalk View Studio。
  2. 将报警和事件条对象添加到画面中。
  3. 右键单击“报警和事件条”对象,然后单击
    属性
    。
要更改状态栏的内容,请在
报警和事件条属性
对话框的
状态栏
选项卡中配置设置。
状态栏上有两个可自定义的区域:
  • 信息面板。此面板位于状态栏的左侧。其中包含状态指示器,用于提供服务器连接状态、报警队列、不同状态下的报警总数以及报警故障数的相关信息。
  • 按钮响应。这些按钮位于状态栏的右侧。可使用这些按钮确认或搁置报警或者控制警铃的状态。
对于这两个区域,可控制条目是否包含在状态栏显示中、配置自定义工具提示或更改其显示顺序。
小贴士:
要更改状态栏中使用的高度和字体,请单击
常规
选项卡,然后在
状态栏
区域中进行更改。
下表详细描述了
状态栏
选项卡上的信息面板设置及其使用方法:
设置
描述
“显示面板”列
列表中的每个条目表示在状态栏左侧显示的面板。“报警队列”和“刷新”条目始终被选中。当同一复选框选择了 2 个条目时,其中一个始终可见。
“图标”列
此列中的图标仅用于显示。不能更改。
“工具提示”列
定义与运行时状态栏上各条目关联的描述性文本。例如,如果在运行时采用默认配置,“服务器状态”工具提示包含
已连接
或
已断开
工具提示文本,后接冒号、区域和服务器名称,因此最终得到的工具提示文本如下:
已连接:
Line1Area:Packaging Server。
上移或下移按钮
对话框中各条目从上到下的顺序对应于状态栏中各面板从左到右的顺序。
下表详细描述了
状态栏
选项卡上的按钮设置及其使用方法:
设置
描述
“显示按钮”列
列表中的每个条目表示在状态栏右侧显示的按钮。
注意:
除非已在“报警和事件条属性”对话框的
常规
选项卡上指定报警和事件汇总命令,否则状态栏中不会显示
运行报警和事件汇总
按钮。
“图标”列
此列中的图标仅用于显示。不能更改。
“工具提示”列
定义与运行时的按钮相关联的描述性文本。例如,如果在运行时采用默认配置,
服务器状态已连接
和
服务器状态已断开
工具提示文本后接冒号,然后是服务器名称。例如:
Server Status Disconnected:
Packaging Server。
上移或下移按钮
对话框中工具从上到下的顺序对应状态栏中按钮从左到右的顺序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal