“报警和事件条属性”-“状态”选项卡

如何打开“报警和事件条属性”对话框?
在设计时修改属性。要打开
报警和事件条属性
对话框:
  1. 打开 FactoryTalk View Studio。
  2. 将报警和事件条对象添加到画面中。
  3. 右键单击“报警和事件条”对象,然后单击
    属性
    。
使用
报警和事件条属性
对话框中的
状态
选项卡配置报警和事件条中显示的报警和事件在运行时的外观,以帮助操作员决定哪些事件需要立即关注。
状态
选项卡控制报警和事件条上的报警显示(按报警状态,而非报警优先级)。
在
状态
选项卡中为报警优先级选择颜色、闪烁和声音时,不会使相同优先级的报警显示在报警和事件条中。按优先级显示报警通过订阅特定事件来确定。选择颜色时,选择对比度好的颜色,如白底黑字。避免使用对比度差的组合,如黑底蓝字,或反之。不同的人看到的颜色也有所不同。不能单纯依靠色差来表明各个含义。
下表详细描述了
状态
选项卡上的设置及其使用方式:
列
描述
显示事件类型
根据事件类型控制报警和事件条上的报警显示。
移除报警状态后,如果报警进入该状态,则会在运行时从报警和事件条中移除相应报警。
优先级 - 紧急、高、中、低、事件
标识报警优先级。
此信息是只读的。
文本颜色
报警或事件的消息文本的颜色。
选择一种颜色,使之与文本背景形成良好的对比度,以便于识别。
背景色
用于显示报警或事件的消息文本的背景颜色。
选择一种颜色,使之与文本形成良好的对比度,以便于识别。此设置不会影响报警列表的背景颜色。
闪烁
确定在报警状态生效时报警或事件的文本是否闪烁。
报警列表中的报警文本的闪烁有助于在报警生效时立即引起注意。可以确定优先级状态的文本是否闪烁。
发声
确定在报警状态生效时是否发出声音。
配置声音
选择为报警状态启用声音时要发出的音效。
示例
说明了报警状态在报警和事件条中(当前配置了文本颜色)的显示方式。
此信息是只读的。
闪烁速率 - 快速、中速、慢速
确定报警文本在报警和事件条中闪烁的速度。
测试速率
提供采用配置的提示音速率和闪烁速率的报警体验预览。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal