审核安全

指定在使用
FactoryTalk Security
时记录哪些与安全相关的信息。审核策略包括是否跟踪对控制系统组件的修改,以及是审核访问权限的授予、拒绝还是两者都审核。审核消息被发送到
FactoryTalk Diagnostics
。使用
FactoryTalk Diagnostics
Viewer 查看消息。
将审核策略设置为:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal