保护网络和设备

使用以下软件浏览或保护计算机可访问的控制硬件:
  • FactoryTalk Linx
    - 使用
    “通信”选项卡
    。
  • RSLinx Classic
    - 使用
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中的
    网络和设备
    树,或使用
    RSLinx Classic
    中的
    RSWho
    。
在
FactoryTalk Administration Console
中,安全设置默认支持通过将安全权限与指向物理控制网络和设备的相对路径相关联来进行集中管理。相对网络路径使用网络作为起始点,而终点则是目标网络或设备。网络名称与
RSLinx Classic
驱动程序名相对应。
此外,安全系统还允许将逻辑名称定义为路径的别名,并将安全权限直接与该名称(而非路径)相关联。因为
RSLogix 5000
控制器通过逻辑设备名称而非相对路径进行标识,所以需在
FactoryTalk Administration Console
中定义一个映射到控制器设备名称的逻辑名称。
使用逻辑名称为设备设置安全权限时,为网络中可访问设备的每台计算机定义逻辑名称。这样设备便可使用与该逻辑名称相关联的权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal