设置产品特定的策略

要阻止
FactoryTalk
产品的用户进行不必要的更改,应限制用户对个别产品功能的访问权限。只有具有所需级别访问权限的用户才可以使用受保护的产品功能。
示例:配置
RSLinx Classic
的产品策略,将
RSLinx Classic
服务的关闭限制为只有
网络管理员
组才能够执行,从而避免系统操作员在运行期间意外关闭
RSLinx Classic
。
产品策略是
FactoryTalk
产品中可保护功能的集合。一个产品策略仅应用于一个产品,如果某用户帐户被拒绝访问某一产品功能,则用户无法在使用该产品时使用此功能,但如果此功能在该产品中未受安全保护,则仍可在其他
FactoryTalk
产品中使用。
要查看和编辑权限:
  • 对于单个产品的多个功能,在
    浏览器
    中,依次展开
    系统 > 策略 > 产品策略
    。展开产品文件夹,然后右键单击
    功能安全
    并选择
    属性
    。将打开
    功能安全属性
    。可配置权限列于
    类别
    下。选择被编辑的权限类别旁的
    配置安全
    ,然后选择将允许或拒绝访问相应功能的用户或组。
  • 对于多个产品的多个功能,在
    浏览器
    中,依次展开
    系统 > 策略
    。右键单击
    产品策略
    并选择
    配置功能安全
    ,以打开
    产品策略的功能安全
    。然后根据需要为
    FactoryTalk Directory
    中的产品选择允许或拒绝权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal