添加和移除权限集

自版本 2.80 起,
FactoryTalk Services Platform
支持权限集,权限集用于确定允许或拒绝一个或多个用户组或计算机组执行的一组操作。使用 Studio 5000 Logix Designer 版本 28.00 或更高版本中的权限集对多个 ControlLogix 控制器或项目组件应用相同的权限。
小贴士:
我们建议您使用权限集来提高 FactoryTalk Directory 缓存同步的效率。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal