新建 Windows 关联用户

如何打开“新建 Windows 关联用户”?
在
浏览器
窗口中,展开
系统
>
用户和组
,右键单击
用户
,指向
新建
,然后单击
Windows 关联用户
。
使用
新建
Windows
关联用户
选择要与
FactoryTalk
系统关联的
Windows
用户帐户。
Windows
关联用户帐户由
Windows
管理。使用
Windows
关联帐户访问
FactoryTalk
资源时,
FactoryTalk Directory
依靠
Windows
来验证用户名和密码,并确定帐户是启用的还是锁定的。
将
Windows
域或工作组中用户或组列表内的用户帐户添加到
FactoryTalk
Network Directory 或 Local Directory。如果计算机与
Windows
域断开连接,则在添加
Windows
关联用户帐户之前,计算机必须与域重新连接。但是,计算机与
Windows
域断开连接期间,先前从该计算机登录
Windows
域的用户仍可使用他们的
Windows
关联用户帐户登录
FactoryTalk
。
如果可能,尽量使用
Windows
关联用户组帐户,而不是单独的帐户。在将应用程序从一个域部署到另一个域时,可以通过更改用户组所属的域将
Windows
关联用户组中的用户帐户从一个域移动到另一个域。借此,将应用程序移动到其他的域时,就无需分别更改或重新创建每个用户帐户,也不需要为帐户重新创建所有安全权限。
Windows 关联用户会受到 Windows 安全策略设置的影响。有关更多信息,请参见 Windows 用户权限分配设置对 FactoryTalk 系统的影响。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal