Windows 关联用户帐户

Windows
关联用户帐户由
Windows
管理。使用
Windows
关联帐户
访问
FactoryTalk
资源时,
FactoryTalk Directory
依靠
Windows
来确定用户名和密码是否有效,以及帐户是启用还是锁定状态。可以将
Windows
关联用户帐户添加到
FactoryTalk Security
用户组。这样一来,
FactoryTalk Directory
便可独立于
Windows
关联用户对
Windows
域的访问权限级别,确定用户对
FactoryTalk
系统的访问权限级别。
从
Windows
域或工作组的用户或组列表中,可将用户帐户添加到
FactoryTalk
Network Directory 或 Local Directory。Network Directory 中的
Windows
关联用户帐户与 Local Directory 中的
Windows
关联用户帐户是相互独立的。
如果计算机与
Windows
域断开连接,则在添加
Windows
关联用户帐户之前,计算机必须与域重新连接。但是,计算机与
Windows
域断开连接期间,先前从该计算机登录
Windows
域的用户仍可使用他们的
Windows
关联用户帐户登录
FactoryTalk
。
如果可能,尽量使用
Windows
关联组帐户,而不是
Windows
关联用户帐户。从一个域将应用程序部署到另一个域时,可以更改用户组所属的域,以将
Windows
关联用户组
中的用户帐户从一个域移动到另一个域。借此,将应用程序移动到其他的域时,就无需分别更改或重新创建每个用户帐户,也不需要为帐户重新创建所有安全权限。如果更改单个
Windows
关联用户帐户所属的域,则需要删除旧的帐户,创建新的帐户,然后为新帐户重新创建安全权限。
为所有
Windows
关联帐户使用一个密码,否则可能会遇到间歇的安全故障或无法登录。出于安全考虑,帐户不要使用空密码。如果不为
Windows
关联帐户使用密码,请禁用本地计算机上的
Windows
本地安全策略。
帐户:本地帐户空密码的使用仅限于控制台登录
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal