同时使用 Windows 关联帐户和 Windows 工作组

Windows
工作组
不允许集中管理用户帐户。工作组帐户仅适用于设置帐户的计算机。工作组中没有对用户验证的集中授权。每台计算机都保持自己的帐户组。
在
Windows
域中,域控制器对用户的身份验证进行集中的授权,参与到域中的计算机都依靠域控制器对用户进行验证。
在
Windows
工作组中,
Windows
允许不同计算机上的用户帐户有相同的用户名和密码,被作为同一帐户使用,即使它们在
Windows
中是独立存储和识别的。
FactoryTalk Directory
不能允许多个用户帐户拥有相同的用户名和密码,因此就不能在
FactoryTalk
系统中使用相同的工作组帐户作为
Windows
关联帐户。
如果正在使用
Windows
工作组,请使用
FactoryTalk
帐户进行集中的用户验证。对于所有
FactoryTalk
产品来说,
FactoryTalk Directory
是对用户验证的集中授权,允许您通过
FactoryTalk Directory
集中管理用户帐户,而不是在每台计算机上本地管理用户帐户。
为
Windows
关联组中的所有
Windows
帐户
使用一个密码,否则可能会遇到间歇性安全故障或无法登录。出于安全考虑,不要对帐户使用空密码。如果存在特定计算机和帐户不得为
Windows
关联帐户使用密码的操作要求,请在计算机上禁用
Windows
本地安全策略
帐户:仅限制使用空密码登录控制台的本地帐户使用
。
将电子邮件地址与帐户相关联
某些启用了
FactoryTalk
的产品可以将消息或通知自动发送到某个电子邮件地址。有关详细信息,请参见随启用了
FactoryTalk
的产品提供的文档。
Windows
Active Directory 域服务还支持将电子邮件地址与帐户关联,这样便于查看与
Windows
关联用户帐户或
Windows
关联用户组帐户关联的电子邮件地址。
但是,不能将电子邮件地址与本地计算机上的
Windows
帐户或属于
Windows
工作组的
Windows
帐户相关联。如果这些帐户需要关联,请使用
FactoryTalk
用户帐户或
FactoryTalk
用户组帐户与电子邮件地址关联。
Network Directory 和 Local Directory 中的用户帐户是分开的
Network Directory 中的
Windows
关联用户帐户与 Local Directory 中的
Windows
关联用户帐户是相互独立的。要将帐户添加到这两个目录,需先将帐户添加到其中一个目录,然后从该目录注销。登录到第二个目录,再次添加帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal