注销 FactoryTalk

要注销当前计算机上的当前
FactoryTalk Directory
,请使用
登录 FactoryTalk
工具。可使用此工具注销当前用户帐户并切换到其他用户帐户。
小贴士:
如果已启用单次登录,从
FactoryTalk Administration Console
或另一
FactoryTalk
产品中注销后不会从
FactoryTalk
注销。要从 FactoryTalk 注销,请运行
登录 FactoryTalk
或注销 Windows。
要注销
FactoryTalk
  1. 在
    Windows
    任务栏的通知区域中双击
    FactoryTalk Directory
    图标。或者转到
    Rockwell Software >
    登录 FactoryTalk
    。
  2. 在
    登录 FactoryTalk
    的
    目录
    中,选择要注销的目录(
    网络
    或
    本地)
    ,然后选择
    注销
    。选择
    确定
    确认注销。
  3. (可选)要注销另一目录,请在
    目录
    中选择此目录,然后选择
    注销
    。
  4. 选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal