FactoryTalk 系统

FactoryTalk®
系统由软件产品、服务和硬件设备组成,它们一起工作并共享
FactoryTalk Directory
和
FactoryTalk
服务。
例如,
FactoryTalk
系统可以像
FactoryTalk® Services Platform
、
FactoryTalk View
、
FactoryTalk® Linx
和
Studio 5000 Logix Designer®
一样简单,所有内容均安装在同一台计算机上、与单个可编程逻辑控制器通信、且均参与 Local Directory 中保留的同一本地应用程序。
FTSP Linked Icons PNG File Template
FactoryTalk
系统也可能更加复杂,相应的软件产品和硬件设备参与多个跨网络分布的网络应用程序,并且均共享 Network Directory。
FTSP Linked Icons PNG File Template
一台计算机可同时托管 Local Directory 和 Network Directory。这两个目录是分开的,不共享任何信息。如果同时使用两个目录,该计算机将参与两个单独的
FactoryTalk
Directories。
在上面的 Network Directory 示例中,目录托管两个网络应用程序:Waste Water 和 Water Distribution。每个应用程序内所组织的所有区域、数据服务器、HMI 服务器、设备服务器以及报警和事件服务器都特定于该应用程序。任何应用程序特定的信息都不与目录中其他应用程序共享。但在“系统”文件夹中组织的所有信息和设置(如安全设置、系统策略、产品策略和用户帐户)应用于目录中保存的所有应用程序。
例如,修改 Waste Water 应用程序中的安全设置不会影响 Water Distribution 应用程序。但是,必须更改安全策略,以同时将更改应用到 Waste Water 应用程序和 Water Distribution 应用程序。安全策略设置还应用于在同一 Network Directory 中创建的任何其他新应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal