FactoryTalk Administration Console

FactoryTalk Administration Console
是用于开发应用程序和管理
FactoryTalk
系统
的工具。
使用
FactoryTalk Administration Console
:
  • 创建和配置报警和事件服务器,包括基于标签的服务器和基于设备的服务器。
  • 为基于标签的报警检测配置报警条件。
  • 对可保护操作进行分组。
  • 创建数据库定义以便记录历史报警和事件消息。
  • 配置诊断消息的传送、记录和查看选项。
  • 备份和还原整个目录、个别应用程序或系统设置。
  • 为
    OPC
    数据服务器、标签报警和事件服务器设置冗余。
  • 配置客户端计算机识别 Network Directory 服务器计算机的位置。
  • 配置整个系统的策略设置。
  • 保护 FactoryTalk 系统 (通过安全服务)。
使用
FactoryTalk Administration Console
浏览器窗格在不同的应用程序和区域之间导航。
Explorer
小贴士:
HMI 服务器和 HMI 工程在
FactoryTalk View Studio
中创建和编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal