浏览器

打开FactoryTalk Administration Console后,
浏览器
将停靠在主窗口的最左侧。
浏览器
以树视图形式显示
FactoryTalk
Network Directory 或
FactoryTalk
Local Directory 的内容。
选择
查看 > 浏览器窗口
可显示或隐藏此窗口。
要使用
浏览器
中任何条目的可用选项,展开树结构,右键单击相应条目以打开上下文菜单。
FactoryTalk Directory
图标位于树结构顶部,接着是
FactoryTalk
应用程序文件夹和
系统
文件夹。
应用程序文件夹包含用于开发应用程序的编辑器和组件,并且还可包含将应用程序资源(如数据服务器、HMI 服务器和设备服务器)集合在一起的区域。如果使用
FactoryTalk Administration Console
创建和管理应用程序,
浏览器
会列出所有包含在
FactoryTalk Directory
中的应用程序。
系统
文件夹包含用户、计算机和组帐户、密码、系统范围的策略设置和系统范围的安全设置的列表。
系统
文件夹中的每个条目都应用于
FactoryTalk Directory
中的所有应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal