更改软件语言

FactoryTalk Services Platform 版本 6.40.00 及更高版本支持切换语言,而无需安装其他语言版本。在此版本中,某些启用 FactoryTalk 的产品不支持此功能,例如 FactoryTalk View Studio 版本 14.00.00。如果启用 FactoryTalk 的产品以不同语言显示用户界面,可能会出现意外错误。使用以下方法解决此问题。
要更改软件语言
  1. 转到
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk Administration Console
    >
    工具
    >
    语言
    。
  2. 选择要查看的语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal