示例:一台计算机上有两个目录范围

不同的软件产品对
FactoryTalk Directory
范围有不同的要求。两个目录范围均随
FactoryTalk Services Platform
一起安装和配置。需要配置的目录范围由使用的软件产品以及在独立的环境还是在网络环境中工作决定。
例如,如果使用
FactoryTalk View SE
或
FactoryTalk Transaction Manager
,请使用 Network Directory 范围创建和管理网络应用程序。如果使用
FactoryTalk View ME
,请使用 Local Directory 范围创建和管理本地应用程序。其他产品(如
RSLogix 5
、
RSLogix 500
和
FactoryTalk Linx
)允许使用任一目录范围。
尽管 Local Directory 范围和 Network Directory 范围是配置在同一台计算机上的,但是它们的所有工程信息和安全设置都保持完全分开并且不能共享,包括:
  • 用户帐户、密码、安全权限
  • 系统范围内的策略设置,包括安全和审核策略
  • 工程信息,如应用程序、区域及其内容
下图将演示 3 台计算机。每台计算机均配置了 Local Directory 范围和 Network Directory 范围。每个目录范围都保存了对象,它代表工程信息,如应用程序、对数据服务器的引用和安全设置(包括用户帐户)。在每个 Local Directory 范围中,只有在同一台本地计算机上安装的软件产品才可以访问这些工程对象。而 Network Directory 范围则可以通过网络共享对其对象的引用。
FT_2Directory
例如,假设上面每个有色的图标都代表工程信息和安全设置,这些信息是
FactoryTalk
系统
的一部分。每台计算机上的 Local Directory 范围都完全分开保存每组信息(分别由绿色、蓝色和黄色的图标表示)。而在 Network Directory 范围中,所有指向同一台 Network Directory 范围服务器计算机的客户端计算机都通过网络共享同一组信息(由橙色图标表示)。
在计算机 3 上运行
FactoryTalk Administration Console
,登录到 Network Directory 范围并以用户名 Terry 和密码 OpenSesame 创建用户帐户。这个更改实际上是在 Network Directory 范围服务器上进行的,保存在计算机 1 上并立即反映到每台 Network Directory 客户端计算机上。现在“Terry”就可以通过三台计算机中的任意一台登录到 Network Directory 范围。
现在以用户名“Terry”和密码“OpenSesame”在每台计算机的 Local Directory 范围中创建用户帐户。虽然用户名和密码相同,但是每个用户帐户在每个 Local Directory 范围中都是独立的对象。
如果在计算机 1 的 Local Directory 范围上更改密码,更改不会影响同一台计算机的 Network Directory 范围服务器中保存的用户帐户,也不会影响计算机 2 和 3 上的 Local Directory 范围中保存的用户帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal