登录 FactoryTalk 系统

登录任何
FactoryTalk
产品(如
FactoryTalk Administration Console
),产品会打开
登录 FactoryTalk
工具,该工具用于登录和注销
FactoryTalk
。这些策略设置用于确定登录行为:
  • 智能卡登录安全策略属性
    ,使用 RFID 智能卡、用户名和密码登录,或者使用 RFID 智能卡和密码登录。
    启用后,通过智能卡登录功能,用户只需扫描其智能卡即可快速登录,或者要求用户同时使用智能卡和密码以提高安全性。
  • 安全策略属性
    ,分别或通过“单次登录”模式登录和注销
    FactoryTalk
    产品。
    启用单次登录功能后,用户只需在给定计算机的每个目录上登录一次。登录后,该计算机上这一目录中的所有参与
    FactoryTalk
    产品自动使用相同的安全凭据。这样用户便可同时使用多个
    Rockwell Automation
    产品,不需要分别登录每个软件产品。
    重要提示:
    如果已启用单次登录,关闭
    FactoryTalk Administration Console
    或其他
    FactoryTalk
    产品时不会注销
    FactoryTalk
    。要注销
    FactoryTalk
    ,请运行
    登录 FactoryTalk
    或注销
    Windows
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal