FactoryTalk Directory 配置向导

如何运行
FactoryTalk Directory
配置向导?
  1. 在安装了
    FactoryTalk Services Platform
    的计算机上,使用作为本地
    Windows
    Administrators 组成员的用户帐户登录到
    Windows
    。
  2. 依次单击
    开始 > 所有程序 > Rockwell Software > FactoryTalk 工具 > FactoryTalk Directory 配置向导。
FactoryTalk Directory
产品共享一个公用地址簿,可查找现场资源(如数据标签和图形画面)并提供对这些资源的访问权限。
在
FactoryTalk Services Platform
安装期间,会自动配置
FactoryTalk Directory
。当需要手动配置
FactoryTalk Directory
时,使用
FactoryTalk
Directory 配置向导。
FactoryTalk Directory
配置向导供
FactoryTalk
管理员使用。
在下列情况下运行
FactoryTalk Directory
配置向导:
  • 在安装
    FactoryTalk Services Platform
    时出错,或显示消息提示手动运行向导。
  • 从
    FactoryTalk® Automation Platform
    版本 2.0 升级现有
    FactoryTalk Directory
    时,无法找到目录的有效
    FactoryTalk
    Administrator 帐户。
  • 如果已从远程客户端(如远程桌面服务)安装了
    FactoryTalk Services Platform
    。不能从远程客户端配置
    FactoryTalk Directory
    。
    FactoryTalk Directory
    配置向导必须在计算机上的
    Windows
    控制台中运行。
  • 不能访问 Network Directory 或 Local Directory 中的
    FactoryTalk
    Administrator 帐户。运行向导会重置锁定的管理员帐户,或更改过期的管理员帐户密码。此外,可允许帐户为
    FactoryTalk
    Administrators 组成员的其他用户为您重置锁定的帐户或密码。
如果管理员帐户已禁用,则在
FactoryTalk Administration Console
中通过另一用户启用帐户。无法禁用目录中最后一个
FactoryTalk
Administrator 帐户。如果没有其他用户,或不知道其他管理员帐户的密码(如因为员工离职),请联系
Rockwell Automation
技术支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal