数据组

使用数据组可一次性查看或更改多个数据项的设置。示例:激活或取消激活组以启动或停止监控组中的所有数据项。HMI 仿真模式在数据项组之间切换,以仿真在图形画面之间切换的 HMI 系统。
只能将数据服务器上同一类型的数据项放在一起进行分组。示例:对来自各种
RSLinx Classic
主题或各种
FactoryTalk View SE
服务器的数据项进行分组。不允许将来自
OPC
服务器和
FactoryTalk
服务器的数据项分组在一起。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal