更改组更新速率

更改组更新速率以提高或降低组中所有数据项的更新速率。
数据服务器更新数据项值的速率将显示在查看器的
更新(/秒)
列中。如果数据服务器发送数据的速率比屏幕更新速率快,对数据项所作的某些更改将不会显示。如果数据服务器发送数据的速率比屏幕更新速率慢,
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端可能在网络上产生不必要的流量。
要更改组更新速率
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中,选择
    组
    >
    组状态
    。
  2. 在
    更新速率
    中,键入
    FactoryTalk Live Data Test Client
    更新组中数据项的速率(以毫秒计),然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal