编辑组状态

如何打开“编辑组状态”?
在
组
菜单上,单击
组状态
。
使用
编辑组状态
可进行以下操作:
  • 更改组中的数据项的更新速率。
  • 将组设置为活动或不活动状态。
  • 更改区域设置 ID。
    设置
    描述
    名称
    组名称。组名称创建后不能更改。
    更新速率
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端将以该更新速率(以毫秒为单位)检查组中各数据项的值是否发生更改。为达到最佳性能,请输入 250 毫秒或更高的更新速率。
    Active
    确定组中各数据项的值是否已更新。
    区域设置 ID
    组成员的区域设置标识符。示例:English-US = 1033,Chinese-China = 2052,French-France = 1036,German-Germany = 1031。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal