启用 HMI 仿真模式

默认情况下,所有活动组中的所有数据项值都会同时更新。使用
HMI 仿真模式
可定期在组之间切换,仅更新所示组的数据项值。这仿真的是 HMI 应用程序更改图形画面的活动。
要启用
HMI 仿真模式
,必须有一组以上的数据项。更改
HMI 仿真模式
在多个标签组中进行切换的速率。默认速率为 10 秒。
重要提示:
在
HMI 仿真模式
运行时,无法添加或移除组或数据项。要修改组或数据项,请禁用
HMI 仿真模式
。
要启用 HMI 仿真模式
  • 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中,选择
    组
    >
    HMI 仿真模式
    。
    复选标记表示
    HMI 仿真模式
    正在运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal