添加组

添加组以包含数据项,并为该组设置更新速率。
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端将以该更新速率检查组中各数据项的值是否发生更改。
小贴士:
为了提高
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端的性能并减少不必要的网络流量,请仅将正在监控的数据项组设置为活动状态。
要添加组
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中,选择
    组
    >
    添加组
    。
  2. 在
    名称
    中,输入组的名称,最长为 15 个字符。如果名称长度超过 15 个字符,显示时会被截断。
  3. 在
    更新速率
    中,以毫秒为单位输入速率。
    为达到最佳性能,请输入 250 毫秒或更高的更新速率。
  4. 选择
    活动
    设置,然后选择
    确定
    。
    • 选中
      - 数据项值将按组更新率更新一次。
    • 未选中
      - 数据项值将不会更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal