创建组

如何打开“创建组”?
在
组
菜单上,单击
添加组
。
创建组
用于向
FactoryTalk Live Data Test Client
中添加组以包含数据项。为组中的所有数据项设置更新速率(以毫秒为单位)。
设置
描述
名称
组名称,最多 15 个字符。如果名称长度超过 15 个字符,在主窗口中显示时会被截断。
更新速率
FactoryTalk Live Data Test Client
测试客户端将以该更新速率(以毫秒为单位)检查组中各数据项的值是否发生更改。为达到最佳性能,请输入 250 毫秒或更高的更新速率。
活动
确定组中各数据项的值是否已更新。
区域设置 ID
组成员的区域设置标识符。示例:English-US = 1033,Chinese-China = 2052,French-France = 1036,German-Germany = 1031。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal