移除组

移除组后,便不会继续监控或测试该组包含的数据项。
要临时阻止组中的数据项被监控,可以将数据项设置为非活动状态,无需将其移除。
要移除组
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    测试客户端中,从组列表中选择要移除的组。
    小贴士:
    组列表显示在工具栏中
    添加组
    按钮旁的下拉菜单中。
  2. 在工具栏中选择
    移除组
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal