选择组

选择一个组,在主窗口中显示其数据项。除非在 HMI 仿真模式下运行,否则所有组中的所有数据项都同时处于活动状态,但是一次只能显示一组数据项。
要选择组
  1. 在
    FactoryTalk Live Data Test Client
    中,选择
    添加组
    按钮右侧的下拉菜单,其中会显示窗口中当前显示的组。
  2. 选择要显示的组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal