FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利

本节介绍购买、分配和激活
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利的流程。如果没有权利,
FactoryTalk® Optix™
Runtime 将在演示模式下运行 2 小时,然后自动关闭
重要提示: 要将对应用程序防火墙的访问限制为
FactoryTalk® Hub™
服务器上的权利,建议您将该服务器添加到允许列表。(*.cloud.rockwellautomation.com)。
  1. 要购买
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime 权利,请按照购买 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利中的说明进行操作,但要选择相应的
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime 权利包。
    小贴士:
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime 权利可以以订阅的形式购买,也可以是带维护的永久权利。如需更多帮助,请联系您当地的 Allen-Bradley 经销商或 Rockwell Automation 销售办事处。
  2. 要分配 Runtime 权利,请按照 为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利 中的说明进行操作,但要选择
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime 权利。
  3. 在计算机或 目标设备 上激活或升级权利的步骤取决于设备类型以及该设备是联机还是脱机。
FactoryTalk Optix 联机设备
下图显示了 FactoryTalk Optix 应用程序中的联机设备示例。
FactoryTalk Optix 脱机设备
下图显示了 FactoryTalk Optix 应用程序中的脱机设备示例。
FactoryTalk® Optix™
权利升级
您可能需要升级
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利,例如在必须容纳更大容量的计算机时。为此,请在使用
FactoryTalk® Optix™
Runtime 的计算机或设备上添加升级权利。
小贴士: 升级仅适用于永久许可证。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal