在脱机计算机上激活或升级
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利

要在脱机计算机上激活权利,请使用联机计算机检索权利密钥信息,然后在脱机计算机上安装权利。在安装 Runtime Tools 时,还必须在脱机和联机计算机上安装 Entitlement Manager。
可在
FactoryTalk® Hub™
中的
FactoryTalk® Optix™
登录页面
下载 Runtime Tools(需要登录)。
使用运行
Windows®
但未连接到网络的个人计算机或
ASEM™
6300 工业计算机时,请完成以下步骤。
  1. 购买权利或升级,并将其分配给您的组织,如 为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利 中所述。
  2. 如果尚未执行此操作,请使用 USB 驱动器将 Runtime Tools 安装包复制到脱机目标设备,然后运行 .exe 文件。
  3. 登录到
    FactoryTalk® Hub™
    ,选择相应的组织,然后单击
    FactoryTalk® Optix™
    磁贴。
    选择 FactoryTalk Hub 以访问 FactoryTalk Optix 网页。
  4. 导航到“权利 (Entitlements)”>“组织权利 (Organization entitlements)”,并确认权利已分配给组织。
    在 FactoryTalk Optix 主页上确认已将权利分配给组织。
  5. 复制 25 个字符的权利密钥。需要权利密钥才能激活或升级权利。
    下图显示了 FactoryTalk Optix 网页上权利密钥的复制位置。
  6. 在脱机计算机上,打开 Entitlement Manager,然后选择“脱机 (Offline)”。
    下图显示了在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中单击“脱机 (Offline)”的位置。
  7. 选择“将此设备的权利激活请求导出到文件 (Export an entitlement Activation Request for this device to a file)”。选择“下一步 (Next)”。
    选择“导出权利激活请求 (Export an entitlement Activation Request)”。
  8. 输入权利密钥,然后选择“创建 (Create)”。
    下图显示了创建激活请求的位置。
  9. 为激活请求 (.req) 文件命名,然后选择“保存 (Save)”。
    小贴士: 将文件保存在易于记忆的位置,例如桌面。建议您使用权利密钥作为文件名。
  10. 将激活请求文件从脱机计算机复制到联机计算机。
  11. 在联机计算机上,打开 Entitlement Manager,然后选择“联机 (Online)”。
    下图显示了在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中单击“联机 (Online)”的位置。
  12. 选择“激活其他设备的权利 (Activate an entitlement for a different device)”。选择“下一步 (Next)”。
    下图显示了选择激活其他设备权利的位置。
  13. 浏览到已复制到联机计算机的激活请求文件 (.req)。选择“打开 (Open)”,然后选择“激活 (Activate)”。
    下图显示了如何在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中激活其他设备的权利。
    将打开浏览器窗口,以保存新激活的权利文件(.ent)。
  14. 接受文件名并选择“保存 (Save)”,然后选择“确定 (OK)”。
    小贴士: 将文件保存在易于记忆的位置,例如桌面。
  15. 将新权利文件复制回到脱机计算机。
  16. 在脱机计算机上,打开 Entitlement Manager,然后选择“脱机 (Offline)”。
    下图显示了在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中单击“脱机 (Offline)”的位置。
  17. 选择“将已激活的权利文件 (.ent) 安装到此设备 (Install an already Activated Entitlement file (.ent) into this device)”。选择“下一步 (Next)”。
    在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中安装设备中已激活的权利。
  18. 浏览到已复制到联机计算机的已激活权利文件 (.ent) 文件,然后选择“打开 (Open)”。
  19. 选择“导入 (Import)”。
    下图显示了如何在 FactoryTalk Optix Manager 中导入已激活的权利文件。
    Entitlement Manager 会显示已安装的权利。脱机计算机现在可以识别
    FactoryTalk® Optix™
    Runtime 权利。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal