为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利

购买者可在
FactoryTalk® Hub™
中查看新购买的权利。然后,必须将权利分配给相关组织,其他用户才能使用权利。
  1. 访问 FactoryTalkHub.com 查看新权利。
  2. 在
    FactoryTalk® Hub™
    页面标题栏中,选择 ,然后选择
    查看权利 (View Entitlements)
    。
    下图显示了在 FactoryTalk Hub 菜单中查找“查看权利 (View Entitlements)”的位置。
    新权利显示在
    可用于分配 (Available for allocation)
    下的
    所有权利 (All entitlements)
    的顶部。
  3. 验证在
    FactoryTalk® Hub™
    标题栏右端显示的组织名称是否正确。
  4. 找到要分配给组织的权利,然后选择权利行旁边的
    分配 (Allocate)
    。
    下图显示了在 FactoryTalk Hub 中分配可用权利的位置。
  5. 确保权利、组织和分配的权利数量正确,然后选择
    分配 (Allocate)
    。
    下图显示了单击以分配权利的位置。
    重要提示: 将权利分配给组织后,即不能取消分配。
  6. 在
    FactoryTalk® Hub™
    网页的左上角,选择
    主页 (Home)
    。
  7. 选择
    FactoryTalk Optix
    磁贴。
    选择 FactoryTalk Hub 以访问 FactoryTalk Optix 网页。
  8. 在
    FactoryTalk® Optix™
    登录页面的顶部,选择
    权利 (Entitlements)
    。
  9. 在
    权利 (Entitlements)
    页面中,选择
    组织权利 (Organization entitlements)
    。
将显示已分配的权利。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal