目标设备

FactoryTalk® Optix™
允许您在各种目标设备上设计和部署 HMI 和 SCADA 应用程序,从而提供灵活且可扩展的解决方案。该软件还通过 OPC UA 和其他接口本地支持各种第三方设备和系统。
下表显示了兼容的
Rockwell Automation®
目标设备。
目标设备
需要
选择设备
基于固件的可视化设备,具有安全的操作系统,总拥有成本低
  • OptixPanel™
    Standard
  • OptixPanel™
    Compact
请参阅
OptixPanel™
图形终端
以了解更多信息。
基于DIN导轨安装(或书架式安装)的固件设备,具有安全的操作系统,并包含用于数据分析和数据共享的
FactoryTalk® Optix™
Runtime
OptixEdge™
Standard 设备
基于
ControlLogix®
机架内的固件设备,具有安全的操作系统,并包含用于数据分析和数据共享的
FactoryTalk® Optix™
Runtime
嵌入式边缘计算模块
具有开放式计算平台的高性能工业计算机,可实现硬件和软件的可扩展性
ASEM™
6300 工业计算机
重要提示: 您必须购买
FactoryTalk® Optix™
Runtime 并将其安装在个人计算机(必须基于
Windows®
或 Linux)以及基于
Windows®
的工业计算机(如
ASEM™
6300 工业计算机)上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal