在嵌入了 Optix 的脱机目标设备上激活或升级
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利

要在脱机目标设备上激活或升级权利,请使用联机计算机检索权利密钥信息,然后在脱机设备上安装权利。在安装 Runtime Tools 时,还必须在脱机设备和联机计算机上安装 Entitlement Manager。
可在
FactoryTalk® Hub™
中的
FactoryTalk® Optix™
登录页面
下载 Runtime Tools(需要登录)。
在使用包含起始许可证的 目标设备(例如
OptixPanel™
、
OptixEdge™
或 EECM)时,请完成以下步骤。
  1. 购买权利或升级,并将其分配给您的组织,如 为组织分配 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利 中所述。
  2. 登录到
    FactoryTalk® Hub™
    ,选择相应的组织,然后单击
    FactoryTalk® Optix™
    磁贴。
    选择 FactoryTalk Hub 以访问 FactoryTalk Optix 网页。
  3. 在脱机设备上创建激活请求 (.req) 文件。
    1. 在 Runtime 目标设备(如
      OptixPanel™
      或
      OptixEdge™
      嵌入式边缘计算)上,访问 System Manager。要访问 System Manager,请在 Web 浏览器中输入 Runtime 目标设备的 IP 地址。
    2. 在“欢迎 (Welcome)”对话框中,输入用户名和密码,然后选择“继续 (Continue)”。
    3. 当 System Manager 出现时,单击画面左侧的 FT Optix。
      FactoryTalk OptixPanel Device Manager 上的初始画面。
    4. 滚动到“权利 (Entitlement)”部分,然后选择“脱机 (Offline)”。
      在 FactoryTalk Optix System Manager 中单击“脱机 (Offline)”。
    5. 复制 25 个字符的权利密钥。需要权利密钥才能激活或升级权利。输入权利密钥,然后选择“创建 (Create)”。
      导出权利激活请求窗口
    6. 为激活请求 (.req) 文件命名并选择“保存 (Save)”,再选择“确定 (OK)”。
      小贴士: 建议您使用权利密钥作为文件名。
  4. 使用 USB 驱动器或 MicroSD 卡将激活请求 (.req) 文件传输到联机计算机。
    1. 在联机计算机上,打开 Entitlement Manager,然后选择“联机 (Online)”。
      下图显示了在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中单击“联机 (Online)”的位置。
    2. 选择“激活其他设备的权利 (Activate an entitlement for a different device)”。选择“下一步 (Next)”。
      选择“为其他设备激活权利”。
  5. 在联机计算机上创建已激活的权利文件。
    1. 浏览到已复制到联机计算机的激活请求文件 (.req)。选择“打开 (Open)”,然后选择“激活 (Activate)”。
      在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中为其他设备激活权利。
      将打开浏览器窗口,以保存新激活的权利文件 (.ent)。
    2. 接受文件名并选择“保存 (Save)”,然后选择“确定 (OK)”。
  6. 使用 USB 驱动器或 MicroSD 卡将已激活的权利文件 (.ent) 复制回用于访问嵌入了 Optix 的目标设备的 System Manager 的计算机。
    1. 在 Runtime 目标设备(如
      OptixPanel™
      或
      OptixEdge™
      嵌入式边缘计算)上,访问 System Manager。要访问 System Manager,请在 Web 浏览器中输入 Runtime 目标设备的 IP 地址。
    2. 在“欢迎 (Welcome)”对话框中,输入用户名和密码,然后选择“继续 (Continue)”。
    3. 当 System Manager 出现时,单击画面左侧的 FT Optix。
      FactoryTalk OptixPanel Device Manager 上的初始画面。
    4. 滚动到“权利 (Entitlement)”部分,然后选择“脱机 (Offline)”。
      在 FactoryTalk Optix System Manager 中单击“脱机 (Offline)”。
    5. 选择“将已激活的权利文件 (.ent) 安装到此设备 (Install an already Activated Entitlement file (.ent) into this device.)”。选择“下一步 (Next)”。
      在 FactoryTalk Optix Entitlement Manager 中单击“脱机 (Offline)”。
    6. 浏览到已复制的已激活权利文件 (.ent)。选择“打开 (Open)”,然后选择“确定 (OK)”。
      Entitlement Manager 现在会显示已安装的权利。
该权利现已安装到脱机 Runtime 目标设备上并处于激活状态。在联机计算机上,返回
FactoryTalk® Optix™
登录页面并查看组织权利,以查看并确认激活日期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal